29.07.2011 08:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag! Keine Ahnung ob ich hier im korrekten Forum bin, aber ich habe ein Problem mit der Installation von Starter 4.2.0.1. Ich bin für die IT im Hause zuständig und soll dieses Programm auf einem Notebook installieren. Vorher lief das Programm auf einem Windows XP Pro Notebook ohne Probleme. Die neue Version läuft auf Windows XP Pro (getestet in einer virtuellen Maschine) ebenfalls tadellos. Mit Windows 7 habe ich jedoch Probleme, und zwar kurz nachdem ich das Setup ausführe geht eine Meldung auf: "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" Ich habe drei Neustarts gemacht und das Problem war noch immer da. Ich habe bereits alle Kompatiblitätsmodis durch und auch die Fehlerbehandlung (Stichworte: Registry und .MST Dateien löschen) getestet. Ich habe den Registry Eintrag gefunden, jedoch befand sich hinter diesem Eintrag nicht das was auch auf der Hilfe Seite stand (keine. MST Dateien die ich löschen kann). Gibt es noch eine Lösung oder muss ich das ganze über eine virtualisierte Windows XP Maschine laufen lassen? Die Zeit drängt etwas, daher bitte ich um Hilfe. Danke im Voraus! Gruß Fiddle |
Folgen Sie uns auf