01.10.2009 21:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, NEIN - Werte können per vorderer RS-232-Schnittstelle nicht geändert werden!!! Da jedoch per TD 4 Tasten-Betätigungen an die LOGO!-Basisgeräte übermittelt werden können, ist es über diese RS-485-Schnittstelle an der LOGO-Seite grundsätzlich möglich dies auch per datenübertragung zu realisieren - vorausgesetzt die die Datenkommunikation wäre bekannt, was derzeit jedoch nicht der Fall ist!!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.08.2011 02:39 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ist denn jetzt so etwas möglich?? |
01.08.2011 04:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das Protokoll für die TD-Schnittstelle hat Superbrudi entschlüsselt: TD-Interface Alles Weitere wird sich mit der 0BA7 zeigen, bisher ist nur die Software erhältlich, Module noch nicht. So konnte z.B. noch niemand "Online-Test" -Erfahrungen sammeln. |
Folgen Sie uns auf