25.03.2011 16:45 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, mit der Demo habe ich keine Erfahrung. Schau mal beim Siemens www.siemens.de/s7-200 in den FAQ's nach Installation. Da gibt es soweit ich mich erinneren einen FAQ wie unvollständige Installationen "repariert" werden können. Irgendwasin derRegistry. Hoffe das hilft. |
25.03.2011 17:06 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo! Esrtmal Danke für den tipp. Habe es gerade noch mal mit der Version versucht: STEP 7-Micro/WIN V4.0 single license. Auch dort bleibt die Installation bei 13% stehen. Habe die Hinweise in der FAQ befolgt http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14618173?Datakey=24676421 Gruss Thomas. |
Zuletzt bearbeitet von: superwurst am: 25.03.2011 17:13 |
|
07.11.2012 22:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo superfly, ich suche seid ein paar tagen diese Demoversion. Kannst du mir bitte weiterhelfen. Vielen Dank schonmal Gruß Florian |
20.11.2012 17:42 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Die demo ist leider nicht mehr als download verfugbar. Contact bitte ihre locale Ansprechpartner Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf