12.07.2007 08:58 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
![]() Hallo Danke für Ihre Hilfe DateianhangDiagnose.zip (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 12.07.2007 13:02Splitted and renamed from this: /tf/WW/en/Posts/2459#7998 Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 12.07.2007 13:01Splitted and renamed from this: /tf/WW/en/Posts/2459#7998 |
|
13.07.2007 14:11 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, Dein Projekt scheint mir noch mehr Probleme zu haben 255,10.07.2007,12:11:55:750,1007001,4,,MIXER1,SCRIPT,ExecuteError in Action @6989 255,10.07.2007,18:26:34:531,1007001,4,,MIXER1,SCRIPT,ExecuteError in Action @f736 255,10.07.2007,20:43:28:734,1007001,4,,MIXER1,SCRIPT,ExecuteError in Action @8815 255,10.07.2007,20:43:28:734,1007001,4,,MIXER1,SCRIPT,10 errors occurs, no more errors will be reported =>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8385493 2007-07-11 11:14:09,437 ERROR Connectionerror 1 "TCP_1": Errorcode 0xFFDF 410E! =>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11965771 In der Online-Hilfe müsste zum Kanalfehler 410E auch was stehen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22556102 nemo |
Folgen Sie uns auf