Industry Online Support
Technical Forum
06.11.2013 17:05 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo dixi, ich denke es liegt in deinem Fall nur an irgendeiner falschen Einstellung, generell funktioniert das Routing über den von dir beschrieben Weg. Zu diesem Thema gibt es einen FAQ der alle nötigen Schritte beschreibt und alle möglichen und nicht möglichen Routingwege beschreibt: Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? Der FAQ ist für WinCC flexible gültig. Ich hoffe das ist für deinen Fall der richtige da du nicht geschrieben hast mit welcher Visualisierungssoftware du arbeitest. MfG |
Folgen Sie uns auf