Industry Online Support
Technical Forum
17.12.2013 08:49 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo sps83, alles ist soweit richtig wie du es geschrieben hast. Generell ist es egal ob dein PC (PG) an MPI, Ethernet,.. angeschlossen ist. Zu diesem Thema gibt es einen FAQ der alle wichtigen Informationen enthält die man zum Thema Routing und Transfer via Routing auf ein Panel enthält: Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? MfG |
Folgen Sie uns auf