05.12.2014 16:20 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 13826 Bewertung: (1745) |
Hallo Axmann also generell kann man jeden Benutzer in der Runtime mit einer Benutzeranzeige wieder in die richtige Benutzergruppe zurückprojektieren wenn dieser gesperrt ist. Den Systembenutzer Administrator kann man nicht mehr übe rdie Benutzeranzeige zurückprojektieren. Siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24456113 Hier hat man nur noch die Chance mit einem Importieren der Benutzerverwaltung die bestehenden Einstellungen zu überschreiben. (setzt voraus, dass man vorher einen Export gemacht hat) Weiterhin kann bei Panels die einen Dateiexplorer haben aus dem Projekt die *.pwx Datei in den Flash Ordner mit dem Projekt zu schieben auf dem Panel und dann die bestehende Datei zu überschreiben, nach einem Runtimeneustart wird die neue Benutzerverwaltung importiert. Ansonsten findest Infos, wie man in Runtime entsperren kann und wie man einen Export und Import der Benutzerdaten macht unter folgendem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24140534 Ich hoffe ich konnte noch einige Zusatzinfos liefern. Grüße und schönes Wochenende Murof ---------------- PS: wenn dieser Beitrag Ihnen wirklich weiterhelfen konnte können Sie gerne den Rate Button verwenden |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf