08.03.2010 08:59 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Hallo, kleiner Hinweis: Auf einem Windows CE kann man keine Verzeichnisfreigabe eingerichten! Es kann nur vom Gerät auf eine Freigabe auf einem PC /Server zugegriffen werden. Hier noch ein Link zu einem FAQ zum Thema: http://support.automation.siemens.com/AT/view/de/23563077 avoss |
10.03.2010 13:34 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo M.Mahle, konntest Du inzwischen das Problem lösen ? Und wenn ja, woran hat es gelegen ?
Gruß Eleu |
10.03.2010 14:23 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:27:49~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf