04.08.2015 08:58 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, hätte mal wieder ne Frage zu WinCC flexible 2008 SP3 Upd3! Ausgangslage: Ich habe z.B. drei Symbolische EA-Felder untereinander. In Feld1 wurde vom Bediener ein Wert gewählt. In Abhängigkeit davon sollen nun im Feld2 verschiedene Textlisten angezeigt werden. Ebenso dann nach Auswahl in Feld2 soll wieder eine entsprechende Textliste in Feld3 angezeigt werden. Hab im Internet schon gesucht, auch hab ich mir diesen Link schon angesehen https://support.industry.siemens.com/cs/document/33317203/how-do-you-create-dynamic-text-lists?dti=0&lc=en-WW Allerdings komm ich damit nicht wirklich klar, bzw. nicht auf eine Lösung für mein Problem. Kann mir von euch jemand weiterhelfen? mfg Alex |
Folgen Sie uns auf