31.01.2008 10:13 | |
Beigetreten: 29.03.2006 Letzter Bes: 29.05.2017 Beiträge: 151 Bewertung: (8) |
Punkt 1: Ich denke, das kann nur durch Messung und Einsatz eines Fachmannes vor Ort gelöst werden. Punkt 2: Mit dem DriveMonitor ist zunächst nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung über COMx (x = 1 bis 4) und einer serielle Schnittstelle am Gerät möglich. Kabel-Belegung: Bei Geräten 6SE70xx-xxPxx lautet die Schnittstelle -X103. |
Folgen Sie uns auf