Industry Online Support
Technical Forum
30.05.2008 06:56 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
in der sps wird das programm ja zyklisch abgearbeitet. entweder springst du bei einer bestimmten verknüpfung in ein programmteil, oder der baustein (z.bsp. dein FB) wird erst mit den neuen parametern abgearbeitet, wenn er im programm dran ist. es gibt auch noch azyklische bausteine, die wärend der zyklischen bearbeitung des programmes bearbeitet werden. z.bsp. weckalarm-ob's oder uhrzeit-OB's wenn du in so einem OB deinen FB aufrust, würde er zwischendrin, je nach konfiguration deines OB's (macht man im hardwaremanager => cpu doppelklick) aufgerufen werden. ich hoffe, das beantwortet deine fragen. viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf