Industry Online Support
Technical Forum
07.07.2008 14:09 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo, sag mal, hast Du den FAQ schon gelesen? Auch wenn er mit PCS7 gilt, aber ich glaube lesenswert ist er auf alle Fälle. Voraussetzung für das Datensatz-Routing mit SIMATIC PDM Viele Grüße J_Bell |
09.07.2008 15:05 | |
Beigetreten: 09.07.2008 Letzter Bes: 27.08.2013 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Datensatzrouting mit den onboard Schnittstellen der S7-400 CPUs gehtabdem Firmwarestand 5.1. Vorher nur über einen gesteckten CP. Hinweis aus Firmware Downloadbereich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2850229
Datensatz-Routing zur Parametrierung und Diagnose von Feldgeräten am PROFIBUS ist möglich. Nähere Details hierzu siehe Gerätehandbuch CPU-Daten, Kapitel 4.2.9 |
Folgen Sie uns auf