11.04.2018 12:54 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102) |
Guten Tag rlw, die SITOP-Geräte durchlaufen, wie alle Geräte von Siemens, einen intensiven Systemtest. Wir möchten Sie daher bitten, die aktuellste Firmware auf Ihren Geräten zu installieren. Wir entschuldigen uns hiermit vielmals für die Unannehmlichkeiten. Mit freundlichen Grüßen Ihr Siemens Industry Online Support Team |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 11.04.2018 12:54:44Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
11.04.2018 14:47 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, Was ist im wirklichen Leben passiert? Zu einer ordentlichen Qualtätskontrolle gehört auch ein Langzeittest. Am Samstag sind jetzt noch 2 PSU8600/ 40A abgeraucht ( 500V Einspeisung). gruß rlw
|
04.05.2018 08:50 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Hallo rlw, Gruß und vorab ein schönes Wochenende, Jen_Moderator |
Folgen Sie uns auf