16.10.2018 17:19 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 5899 Bewertung:
|
Hallo, der Parameter p40 ist kein konnektierbarer Parameter (sieht man immer an dem Kürzel "CI:" oder "BI:" oder "CO:" oder "BO:"). Deshalb können Sie ihn nicht direkt in ihre zyklischen Daten übernehmen. Sie haben ja bisher dort quasi den zyklischen Datenaustausch zur SPS projektiert. Diese Daten werden immer zyklisch ausgetauscht. Werte wie den p40 kann man nur azyklisch erreichen. Von der SPS aus können Sie den Wert also nur per azyklischem Schreibauftrag schreiben. Wenn Sie eine SIMATIC Steuerung (im TIA Portal) nutzen, können Sie den SINA_PARA oder SINA_PARA_S aus der DriveLib für einen azyklischen Schreib- oder Leseauftrag nehmen. Die DriveLib ist immer automatisch im TIA Portal installiert, wenn der Startdrive mit installiert ist. Wenn nicht, können Sie die Bibliothek auch nachinstallieren: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475044 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf