Industry Online Support
Technical Forum
04.08.2008 15:41 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, ich vermute mal, dass du die Umschaltung mit einer "Schaltfläche" machst. Du kannst doch auch einen "Schalter" verwenden! (Schalter mit Text) Unter den Ereignissen kannst Du dann die Sprache beim "Einschalten" und beim "Ausschalten" wählen. (ncht toggle nehmen) Die Variablen unter "Allgemein" hat eine Steuerungsanbindung -> der Zustand wird in der SPS gespeichert und nach "Ein/Aus" auch wieder der letzte Zustand angezeigt. Ansonsten geht es nur per script -> min op/tp 270 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21897090 Gruß |
Folgen Sie uns auf