05.11.2018 14:28 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo User-Name-JS, vorneweg: Willkommen im Technical Forum und schön, dass Sie sich nicht aufhalten haben lassen von den Hürden der Registrierung Für die Registrierung im Forum hängen wir an einer übergreifenden Applikation mit der auch die Registrierung für zahlreiche andere Funktionen im Zusammenhang mit dem Online-Support oder auch der Bestellmöglichkeit bei Siemens (Siemens Mall) gehandhabt werden. Daher ist die Nutzung sicherlich komplexer als eine reine Registrierung für das Forum. Ich habe Ihre Erfahrungen weitergeleitet an die Kollegen von der Registrierung. Feedback zum Handling der von uns genutzten Komponenten ist für uns immer wertvoll. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Lösung Ihren fachlichen Aufgaben (wegen derer sie sich ja angemeldet haben). Es freut mich, dass diese nach Ihrem Feedback in den Threads zu schließen zur vollen Zufriedenheit ausfallen. Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf