11.12.2018 10:20 | |
Beigetreten: 19.02.2015 Letzter Bes: 23.01.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo SET Team, ich habe ein ähnliches Problem. ERFASSEN (2-kanalig): 1. Kanal: ein Durchflusssensor 2. Kanal: ein Magnetventil und ein Druckschalter Wie berechne ich Magnetventil und Druckschalter zu einer neuen Komponente? - neue Sicherheitsfunktion - ERFASSEN: zwei Teilsysteme (eines für Magnetventil und eines für Druckschalter) - PFHD ERFASSEN ist dann der Wert für die neue Komponente? Wenn man so vorgeht und den zusammengefassten PFHD Wert einträgt, kann man keine zweikanalige Struktur abbilden. Also wie geht man vor? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.12.2018 12:44:48Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_756391 am: 12.12.2018 07:32:05 |
|
12.12.2018 13:47 | |
Beigetreten: 19.02.2015 Letzter Bes: 23.01.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die Umrechnung PFHD -> MTTFd / Lambda kann man aber nicht mit dem SET durchführen? |
Folgen Sie uns auf