07.01.2019 14:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich habe vor sechs Monaten Anlage in Betrien genommen. Die Anlage lief bis vor kurzen ohne Probleme. Leider alle Safety Eingändge melden FAhler zum gleichen Zeit. Die Anlage ist gross und ET200 über Profinet verbunden. Die Anlage ist in zwei Teile aufgebaut, so ist jeder Anlagenteil über ein eigen Port verbunden. Da beide Anlagenteile melden Fehler, also ist es kein Kommunikationsfehler. Die Versorgungsspannung ist nicht ausgefallen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.01.2019 10:11:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.01.2019 11:44 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
HalloAlex_vdo1982, ich habe noch einen Nachtrag: Ich bin auf folgendes Handbuch gestossen Das beschäftigt sich mit Projektieren mit STEP 7 TIA (hast Du TIA eingesetzt oder noch Step 7 Classic). Im Kapitel Betrieb und Wartung gibt es Hinweise auf Diagnosemöglichkeiten je nach eingesetztem System. Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf