30.08.2008 15:35 | |
Beiträge: 75 Bewertung:
|
Hallo, >>wir bauen Maschinen mit 40-70 Masterdrives an einem DC-Zwischenkreis. >>Einspeisung ist normal über Diode, plus Bremseinheit über Widerstand. >O.K. >>Es kann passieren, daß diese Maschinen längere Zeit nicht am Netz hängen. >Wie lange ist "längere Zeit", angabe in Tagen, Wochen, Monate oder Jahren. Können 1-2 Jahre eingelagert sein ggf mehr .. >Die Antriebe haben verschiedene Leistungen: >z.B. 28 * 6SE7012.... > 32 * 6SE7021.... > 2 * 6SE7027.... >>Ist es in Ordnung über eien Antrieb einzuspeisen zum Formieren, >>siehe Kapitel 11 im Kompendium. >Was ist gemeint mit "über einen Antrieb einzuspeisen". Das heist die Schaltung aus Kapitel 11 des Kompendiums. 3 * 100 Watt Lampen über eine Motorleitung anschliessen. Siehe Anhang. Und über den Zwischenkreis alle formieren. DateianhangFormierschaltung.pdf (618 Downloads) |
30.08.2008 18:19 | |
Beiträge: 75 Bewertung:
|
Mit dem Einschalten ist schon eine gute Idee. Nur die Maschine steht in China in einer grossen Holzkiste. Danke |
Folgen Sie uns auf