(0)| 07.08.2019 11:44 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 16653 Bewertung:
|
Hallo für Step7 5.6 ist nur bis 1809 freigegeben siehe Foto für 2008 Sp5 ist nur 1803 freigegeben, jedoch ist die liste schon ein paar Tage alt Nein natürlich habe ich keinen speziellen Zugang zum Kompatbilitätstool. Ich nutze den normalen Listendownload... Grüße Murof DateianhangKompa.zip (564 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 08/07/2019 11:45:59If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
| 08.09.2019 14:40 | |
|
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Falls noch jemand mitliest: Windows 10 Build 1903 läuft bei mir mit Step7 V5.6 und WinCCflex 2008 SP5 problemlos. Stand September 2019 |
Folgen Sie uns auf