10.01.2020 12:28 | |
Beigetreten: 23.10.2017 Letzter Bes: 08.07.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke fpr die schnelle Antwort! Ja, bin auf beiden Servern als Admin angemeldet |
13.01.2020 16:01 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 28.08.2025 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi FlipMo Lege auf dem Rechner eine Freigabe an z.B.\\Rechnername\Freigabenameund dupliziere das Projekt nicht auf lokal verbundenes Netzlaufwerk sondern auf die Freigabe Für die Freigebe: Verzichts anlegen -> Eiegnschalten -> Freigabe -> Erweiterte Freigabe. Diese Verzeichnis freigeben. Berechtigung für alle setzen Mfg. schufri |
14.01.2020 13:46 | |
Beigetreten: 23.10.2017 Letzter Bes: 08.07.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Schufri, danke für deine Hilfe, aber genau so wie du es beschreibst, ist es konfiguriert. |
Folgen Sie uns auf