(0)| 01.09.2005 13:17 | |
|
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung:
|
Für diese Aufgabe können sie einen Analogkomparator benutzen. Der Wert an Ax wird den Wert des Komparators nach + Verändern der Wert an Ay nach -. Stellen sie bei den Blockeigenschaften die Werte bei Schwellwert auf folgende Werte ein "Ein = 0" "Aus = -1" |
Folgen Sie uns auf