04.02.2020 21:16 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo. ich hatte Probleme mit dem ER Modul wenn die Spindel Drehzahl von schnell auf langsam gegangen ist, ist es auf Störung Spindel gegangen. Wir haben dann alle Kondensatoren getauscht. Danach funktioniert es auch wieder einen Tag Störungsfrei. Wenn ich die Steuerung ausgeschaltet habe, hat dich das Modul von selbst abgeschaltet. Mittlerweile nach einschalten des Hauptschalter fährt das Modul selbstständig nach c.a 2 Minuten runter, sieht man auch im Video. Bis das Modul runterfährt sind alle Funktionen der Servoantriebe gegeben. Eingänge von der Steuerung sind ok Steuerung ist aus deshalb leuchtet die gelbe LED nicht. Dateianhangtrim.37598C13-71B6-448D-A10C-5161ECE8CF87.MOV (435 Downloads) |
Folgen Sie uns auf