22.06.2020 09:38 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hi Qualle888,
Eine etwas aufwendiger Lösung um den Parameter für den Bediener editierbar zu machen, ist dem Parameter das Attribute S7_m_c auf "TRUE" zu setzen und dann das Faceplate anzupassen, so dass der Bediener hier den Parameter editieren kann.
Wenn es aber reicht mit einem anderen Baustein vorgegebene analoge Werte auszuwählen, dann kannst du den Baustein "SelA16In" von der APL nutzen. Mit dem Baustein SelA16In kann die AS oder der Bediener einen analogen Werte aus 16 analog Werten auswählen. Kleiner Tipp, wenn du einen beliebigen Ausgang des SelA16In mit dem Eingang "SelFp1" des MonAnL verbindest, kannst du vom Faceplate des MonAnL den SelA16In aufrufen. Hier der Link zum Handbuch:PCS 7 Advanced Process Library Kapitel Aufruf weiterer Bildbausteine. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 06/22/2020 09:45:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf