01.05.2020 21:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das selbe Problem. Allerdings mit Windows 7. Ich habe auch schon den Legacy-Mode installiert. Trotzdem habe ich beim Neustart von Windows 7 keine Auswahl. Kann mir da jemend einen Tip geben? Danke im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2020 10:21:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.01.2021 08:17 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo sw17Wi welche genaue Version von Windows 7 haben Sie auf Ihrem Rechner? Ich empfehle für die CPU 1507S einen Firmware-Update durchzuführen, auf die V2.5 oder V2.8. Weitere Informationen zur Abhilfe finden Sie auch im FAQ: Cicero |
Folgen Sie uns auf