Industry Online Support
Technical Forum
23.10.2007 09:22 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
... runter-rechts-esc ... |
24.10.2007 08:52 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Beide Geräte können auf jeden Fall MPI. Ansonsten wesentliche Unterschiede bei der Rezepturverwaltung je nach Version von Flex, bei 77B ein Mediaslot. |
24.10.2007 10:23 | |
Beiträge: 220 Bewertung: (14) |
Hab dir mal kurz was angehängt zu beiden Geräten. MPI/DP könnens beide. bis auf OP7/17 PP können das alle Panel die es derzeit gibt, ist ja die Standardkommunikation bei SIMATIC ;) DateianhangOP77A-OP77B.zip (245 Downloads) |
24.10.2007 13:12 | |
Beiträge: 81 Bewertung: (1) |
Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf