11.07.2019 20:45 | |
Beigetreten: 17.04.2016 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Diese Frage passt sicherlich zu Änderungen in HTML. Hat schon jemand ausprobiert, die Hex Kennzeichnung in der Wochenschaltuhr zu entfernen? Es gibt einen Eintrag in render.js . Ich habe die Zeichenfolge geändert. Leider wird16# vor der Uhrzeit immer noch angezeigt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/12/2019 05:50:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.07.2019 21:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 33855 Bewertung: (4210)
|
Dank des deines Hinweises habe ich die Zeichenfolge "16#" und das Pluszeichen komplett entfernt in dem Projekt. Und siehe da: Das "16#" ist weg. DateianhangScreenshots.zip (310 Downloads) |
12.07.2019 05:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 33855 Bewertung: (4210)
|
Durch die Änderung in der Datei "render.js" entfällt bei der Anzeige von Analogwerten im erweiterten Webserver (Blockformat "HEX") das lästige "16#" (siehe Anhang). Vor der Änderung sicherheitshalber eine Kopie der Datei "render.js" erstellen. Ändern in schon erstellten Projekten: Ändern in zu erstellenden Projekten: DateianhangScreenshots.zip (344 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
12.07.2019 11:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 33855 Bewertung: (4210)
|
Gut, dann funktioniert es ja doch bei dir. |
Folgen Sie uns auf