25.10.2020 13:35 | |
Beigetreten: 27.04.2008 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo an die Forengemeinde, Hab gerade diesen Beitrag gefunden, da ich das gleiche Problem habe. Ich möchte ein auf einer Netzwerkfestplatte abgespeichertes Projekt öffnen, und bekomme die die Fehlermeldung: Fehler beim Laden der Datei: ........... (auf dem Angehängten Screenshot ist sie C.\temp) Andere Programme kann man ohne Probleme öffnen. Die Datei ist schon auf den Rechner Kopiert worden, auch wurde sie umbenannt oder in andere Ordner verschoben worden, siehe obige Beiträge. Java ist aktualisiert, Logo Soft 8.2, Windows10 Hat jemand eine Idee was man machen kann, legt Logo Soft eventuell bei Änderungen eine Sicherungsdatei an, die man alternativ Laden kann? Hab auch versucht, die Datei auf einem anderem Rechner zu öffnen, leider das gleiche Ergebnis. Für Hilfe wäre ich Dankbar Gruß Waldi ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/26/2020 10:59:13Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: waldecker01 am: 10/26/2020 18:22:04 |
|
27.10.2020 19:10 | |
Beigetreten: 27.04.2008 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Danke für die Info, im Anhang die Datei. Danke vorab für die Bemühungen DateianhangRegenwasserpumpeneu210620.zip (371 Downloads) |
28.10.2020 11:02 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Ick konte die anhang nicht offnen in LOGOSoft! |
30.10.2020 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33388 Bewertung:
|
LSC erstellt keine Sicherungskopien. |
Folgen Sie uns auf