08.11.2021 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Auf welche LOGO! (8.x?) hast du geladen? |
10.11.2021 09:09 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 384 Bewertung: (46)
|
Ist sichergestellt, dass der Browser Cookies erlaubt (Cookies sind für Webserver nötig)? Ansonsten empfehle ich die im Handbuch genannten Browser zu verwenden: • Microsoft Internet Explorer mit mindestens Version 11.0 oder höher • Mozilla Firefox mit mindestens Version 30.0 oder höher • Google Chrome mit mindestens Version 45.0 oder höher • Apple Safari mit mindestens Version 10.0 oder höher • Opera mit mindestens Version 42.0 oder höher |
10.11.2021 11:26 | |
Beigetreten: 03.04.2020 Letzter Bes: 08.01.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja, Cookies sind an und als Browser hab ich z.B. Chrome 95. Ich hatte das Problem vor einiger Zeit schonmal, nur war ich damals der Meinung es würde an meinem LWE-Projekt liegen. Mit einem älteren Stand ging es damals wieder. Mittlerweile hab ich eher das Gefühl es muss etwas mit dem Nichtabmelden zu tun haben. |
10.11.2021 16:02 | |
Beigetreten: 03.04.2020 Letzter Bes: 08.01.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
OK, hab es endlich hinbekomme!! Hab ein neues, komplett leeres LWE-Projekt hochgeladen. Dann hab ich mich am Webserver angemeldet (diesmal blieb er zum Glück nicht beim "Loading..." hängen), wieder abgemeldet und schließlich das eigentlich Projekt hochgeladen. Dann konnte ich mich wieder wie gehabt anmelden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.11.2021 16:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Interessanter Effekt . Muß man sich merken ! MfG Ella_68 |
22.09.2022 16:12 | |
Beigetreten: 17.11.2020 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich möchte das Thema mal nochmal aufgreifen, weil nun exakt das identische Problem hatte. Alle neu. LOGO 8.3 (6ED1052-2MD08 0BA1) LWE1.1.1 und LSC 8.3.1. Browser Chrome 105 und Firefox 104 verhalten sich identisch. Die LOGO-eigene Oberfläche funktioniert. Nur sobald "to customized site" angewählt ist tritt der vor knapp einem Jahr beschriebene Effekt auf. Meine selber im LWE erstellte Seite ist im Hintergrund erkennbar, über den gesamten Bildschirm legt sich aber eine graue Fläche mit pulsierendem "LOADING" Text. wie weiter oben beschrieben: Ein komplett neues und unverändertes LWE Projekt aufgespielt bringt den Webserver wieder zum Leben, das eigene Projekt danach aufzuspielen war mir im ersten Moment dann aber trotzdem nicht möglich (aufspielen schon, anzeigen nicht) Ich habe die Auflösung in meinem eigenen Projekt dann auf 1280x1024 eingestellt anstelle von default 1440x900, damit hat es plötzlich funktioniert. @Simens deX_marco |
22.09.2022 16:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Wenn du darauf offizielle Antworten von Siemens bekommen möchtest, dann starte einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf