27.07.2022 17:20 | |
Beigetreten: 09.05.2022 Letzter Bes: 04.08.2022 Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
ich habe schon ein Projekt erstellt, um einen dreistufigen Umwälzpumpenmotor zu steuern. Da habe ich Temperaturwerte mit Kommastellen. Siehe Anhang DateianhangHeizung.zip (159 Downloads) |
Wer Tippfehler findet, darf diese gerne behalten !! |
|
27.07.2022 17:24 | |
Beigetreten: 09.05.2022 Letzter Bes: 04.08.2022 Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Tschuldigung Das ist ja vom LWE LSC kommt jetzt http://meinelogo.de Logo DateianhangHeizung.lsc.zip (140 Downloads) |
Wer Tippfehler findet, darf diese gerne behalten !! |
|
27.07.2022 17:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Dann versteh ich deine Spreizwert nicht (0-15). Das wären dann ja 0,0 nur bis 1,5 °C als Spreize ... |
27.07.2022 17:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Das ist doch eine komplett andere Funktionsbeschreibung wie zu Beginn des Themas. |
Folgen Sie uns auf