03.01.2023 15:13 | |
Beigetreten: 01.01.2023 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo liebe SIemens Gemeine, ich wünsche einen guten Start ins neue Jahr Bei meinem aktuellem Projekt komme ich nicht weiter. Gebaut wird eine Absauganlage und natürlich mit einer Siemens Logo 8. Folgende Koponenten kommen zum einsatz: Logo 8, KTP400, DM8, AM2AQ Das Schaltprogramm habe ich soweit hin bekommen, wenn jemand verbesserungen hat, bitte mitteilen oder ändern. Das ist erst mein zweites Projekt und ich finde es etwas überladen. Gesteuert wird: 2x Gebläse, 1x FU, 1x Licht, 1x Steckdosen, Filterreinigung zusätzlich Angezeigt wird: Filterreinigung nötig, Programm Filterreinigung abgeschlossen, Stufe des FU, Betriebststunden Gebläse, Betriebsstunden Gebläse pro Einschaltdauer Jetzt zu meinem Problemen: -Betriebsstunden bekomme ich nur in Mininuten ausgegeben, hätte gern in h:min -wie muss das Programm für den FU aussehen? Dieser soll über 0-10V in 10% Schritten angesteuert werden. Mit 2 Tasten für +- will ich diesen über das KTP steuern, desweiteren möchte ich eine Visialisierung der aktuellen Stufe 1-10 auf dem Display. Beim Einschalten der Logo soll der letzte wert vor dem Ausschalten die Startstufe sein. Die Digitaleingänge in meiner Schaltung sind nur zum testen, die Adressen habe ich auch noch nicht richtig vergeben, das kommt später, wenn ich versuche das KTP zu Programieren DateianhangAbsaugung.zip (229 Downloads) |
03.01.2023 15:40 | |
Beigetreten: 01.01.2023 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Selbstverständlich bei dem FU handelt es sich um einen Parker AC10 10G-43-0080
|
03.01.2023 16:34 | |
Beigetreten: 01.01.2023 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Dann bleibt die Zeit in Min. |
03.01.2023 18:44 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Hallo RogerRHB Hier ein Vorschlag zur Drehzahleinstellung Gruß, Quirin DateianhangDrehzahl einstellen.zip (173 Downloads) |
03.01.2023 19:05 | |
Beigetreten: 01.01.2023 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Quirin, leider kann ich deine Version nicht öffnen. *.isc ist kein FUP-Diagramm, bitte prüfen sie es* |
03.01.2023 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34135 Bewertung: (4254)
|
Es ist als Hardware die aktuelle LOGO! 8.3 eingestellt. Da benötigst du zum Öffnen zwingend LSC V8.3.x. Im Anhang das Programm mit einer FS4. DateianhangDrehzahl einstellen.zip (182 Downloads) |
Folgen Sie uns auf