31.07.2023 10:55 | |
Beigetreten: 19.07.2023 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Tag Ich habe bei einem gleichem Netzwerk - Projekt den selben Fehler. Die beschriebene Vorgehensweise verstehe ich nicht ganz .....meistens sind die einfachsten Dinge die schwierigsten....... Die Datei im Ordner kopieren ? Vielleicht kann mir es jemand etwas ausführlicher beschreiben. Mit besten Dank schon mal Viele Grüße Sebastian ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/02/2023 11:48:25Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
01.08.2023 05:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Kannst du mal dein Programm als ZIP-Datei hochladen? |
01.08.2023 07:22 | |
Beigetreten: 19.07.2023 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Selbstverständlich. In dem Ordner ist auch noch eine ältere Version , diese lässt sich öffnen, entspricht aber nicht der aktuellen Programmierung. Falls man Irgend etwas zum Vergleich ansetzen kann. Beste Grüße DateianhangNetzwerkprojekt.zip (108 Downloads) |
01.08.2023 17:16 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo Wasti-1543, scheinbar ist beim Speichern etwas schief gelaufen. Mindesten bei drei Teilprogrammen hat sich beim Importieren die LSC-Versionen (8.2.1 & 8.3.1) mit einem Java-Fehlermeldung verabschiedet. Dir bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder auf der alten Basis alles wieder neu schreiben oder Du verwendest die Einzelprogramme aus Deinem "zerschossenen Netzwerk-Projekt" (im Anhang), lädst sie als Einzelprojekte und via "Copy & Paste" überträgst Du sie in ein komplett neues Netzwerkprojekt. Vorher aber die durch das ziehen von einem Programm ins andere entstandenen Netzwerk-Ein- und Ausgänge themporär durch Merker ersetzen und sie dann erneueren (Ich persönlich nutze diese Art der Verbindungsherstellung nicht und wickel alles über den VM-Speicher ab). Gruß Ella_68. DateianhangAusgelesen.zip (142 Downloads) |
Folgen Sie uns auf