29.11.2023 10:36 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Bitte um Hilfe und Rat für mein erstes Studienprojekt mit Hilfe eines Logo 8.3-Automaten. Ich habe das Programm erstellt, aber es fehlen zwei Dinge. Erstens die Wahl des geeigneten Automaten für mein kleines Projekt. Zweitens, was muss ich sonst noch in mein System einfügen? Ich habe die Ein- und Ausgänge berechnet, 7 Eingänge und 2 Ausgänge. Welche Komponenten müssen außer der Stromversorgung, einem Leistungsschalter und einer Speicherkarte mit einem Automaten verbunden werden? In meinem System werde ich einen doppeltwirkenden pneumatischen Zylinder mit einem 5/2-Wegeventil steuern, sowie ein Ventil zur Steuerung der Drehung einer Drehscheibe. Ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe und Ratschläge. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/29/2023 14:08:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf