13.12.2023 20:40 | |
Beigetreten: 22.04.2023 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, da ich aktuell eine Modbus TCP Verbindung zwischen dem CMI von TA und der Siemens Logo aufbauen will und nicht so richtig weiterkomme, habe ich mal hier im Forum gesucht und bin auf diesen Verlauf gestoßen. Darf ich fragen wie ihr die Kommunikation hinbekommen habt? Wenn ich es auf der Seite des CMI richtig gesehen habe ist der Modbus Port auf 503 eingestellt. Der Installateur hat mir gesagt er hat den Wert den ich lesen möchte auf ID2 Adresse 1 gelegt mit einem INT32 Wert. Ich habe bei mir folgende Einstellung bekomme aber keinen Wert. Was ist da falsch? Danke schon mal für die Unterstützung Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/14/2023 09:55:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.12.2023 08:25 | |
Beigetreten: 01.04.2021 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
In der Logo braucht man keine Adressen usw. anlegen. Diese Tabelle ist zu verwenden, jedoch den Offset +1 beachten! Siemens logo 8 - Third party integrations - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Der Rest wird im CMI eingestellt: Beispiel ansteuern von Q1: Eingang von Can-Bus Gerät( Muss im Gerät auch als Can-Ausgang angelegt sein). Ausgang zur LOGO |
Zuletzt bearbeitet von: Twoll am: 12/14/2023 08:26:55Zuletzt bearbeitet von: Twoll am: 12/14/2023 08:27:51Zuletzt bearbeitet von: Twoll am: 12/14/2023 08:28:30Zuletzt bearbeitet von: Twoll am: 12/14/2023 08:51:46 |
|
14.12.2023 19:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
Da hast du aber Überschneidungen. Ein Modubus-Register besteht aus einem Wort, also aus 2 Byte. Beispiel: HR1 ins VW0 schreibt in VB0 und VB1. Richtig wäre: DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (109 Downloads) |
Folgen Sie uns auf