11.10.2023 14:05 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo, danke für den Hinweis. Ich bin ein Stück weitergekommen und bin dabei alle Funktionen zu pürfen. Um in meiner IOBroker-App angezeigt zu bekommen, in welchem Raum der Alarm ausgelöst wurde, benötige ich zus. Netzwerkausgänge NQ6-NQ11, die ich dann abfragen kann. Leider ist das auch mein Problem. Ich weiss nicht, wie ich diese verschalten soll. Ich habe diese direkt hinter die jew. Selbsthalterelais (B19-B24) gehängt, mit der Konsequenz, dass diese jedes Mal auch ein Signal führen, wenn ich an dem Bewegungsmelder vorbeilaufe, die Alarmanlage aber nicht scharf geschaltet wurde. Ich habe auch testweise diese nach den Meldetexten eingebunden, was zur folge hatte, dass mir teilweise mehrere Räume gleichzeit als ausgelöst angezeigt wurden, anstatt nur der eine Raum, in dem Wirklich der Melder ausgelöst wurde. Hat jemand eine Idee, wie man es erreichen kann, dass der jew. Netzwerkausgang auch nur schaltet. Anbei findet ihr die letzte Version des Programmes. Vielen Dank im Voraus. DateianhangAlarmanalge V2.zip (64 Downloads) |
11.10.2023 16:31 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dieser Vorschlag.
DateianhangAlrmanlage Änderungsvorschlag.zip (100 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf