23.06.2021 14:12 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (34) |
Hallo, seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass ich mich nicht mehr problemlos ins Forum einloggen kann. Nach der Eingabe des Login und des Passworts Kommt eine Fehlermeldung: (Siehe Anhang). Nach mehrmaligem hin und herschalten der Browserfenster (Fenster 1= Forum / Fenster 2:=Fehlermeldung), klappt es dann plötzlich doch. Ist das Problem bekannt? Wie kann man Abhilfe schaffen. (Übrigens. ich habe das Passwort geändert weil ich hier einen Fehler vermutete) Vielen Dank für die Hilfe, Gruß Quirin DateianhangScreeshot.zip (328 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.06.2021 14:19 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 22384 Bewertung: (3015) |
passiert mit Edge genauso Version 91.0.864.54 (Offizielles Build) (64-Bit) |
23.06.2021 14:27 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 22384 Bewertung: (3015) |
kommt darauf an wie man sich anmeldet |
24.06.2021 17:50 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Liebe Foren-Community, heute Nachmittag konnte ein Fix eingespielt werden. Ab sofort sollte bei An- und Abmelden nach dem Login wieder zuverlässig auf die vorherige Seite gelinkt sein. Ich bitte für die temporären Schwierigkeiten um Entschuldigung. Viele Grüße |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf