04.05.2020 15:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 22384 Bewertung: (3015)
|
hi, auf was steht p864 bei den Antrieben am Integrated? |
05.05.2020 08:42 | |
Beigetreten: 22.03.2018 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (4) |
Hi, Danke schon mal. hast du eine Idee, wo ich mal noch Parameter vergleichen sollte? |
05.05.2020 10:30 | |
Beigetreten: 22.03.2018 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (4) |
Hallo Christoph, anbei das Bildschirmvideo. Leider sieht man nicht, dass ich beim holen der Steuerungshoheit das LM auswähle. Der Motor liegt im Moment frei auf dem Boden und ist in Lagereglung, wenn die Messung läuft. Ich kann ihn ein Stück von Hand verdrehen und er geht auf die ursprüngliche Position zurück. Die Motoren an der CX haben auch Bremsen. Gruß Andreas DateianhangSIMOTION SCOUT TIA Reglereinstellung.zip (274 Downloads) |
Folgen Sie uns auf