14.02.2023 10:42 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (18) |
Das speichern der Bilder nach Servern ist sehr simpel. Dafür einfach in der PDL den C-Script im Hauptscript (EA-Feld "AREA", Schrift, Eigenschaft Fett) und auch bei der Aktion am Handbutton: Suchen: string[0] = '\0'; Ersetzen durch: string[len] = '\0'; strcat(string, "\\"); (Der Ordner erhält nun den Serverprefixnamen) Anbei meine aktuelle PDL. Bei mir wird aber, wie kommentiert (und eingangs erwähnt), jedes Bild mit PKZ... und PK.. übersprungen. Das mehrfache Durchlaufen bei euch liegt sicher daran, dass bei mir die "Leerbereiche" zwar nicht anklickbar, aber vom Splitscreenmanager plausibel / anwählbar sind. Bei euch bleibt die Bildvorwahl wegen Unplausibilität im vorherigen Bereich stehen. Vielleicht fällt mir noch mal was ein. Irfanview legt beim Kommandozeilenaufruf immer auch den Zielpfad an - man kann also nach dem Datenexport den Ordner problemlos löschen. DateianhangPS_Screenshot2.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 02/14/2023 11:01:30Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 02/14/2023 11:03:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2023 12:58 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (18) |
War scheinbar noch nicht ganz sauber. Probiere folgendes: Ersetze an der besagt, "interessanten Stelle": ALT: SSMGetAreaFromIndex(iIndex , NULL, 0, szPictureName, 260); if (szPictureName !=NULL && strlen(szPictureName)>0 ) SSMChangeWorkField( SSMGetScreen( lpszPictureName ), szPictureName, TRUE ); if (strlen(szPictureName)>1 ) { SSMChangeWorkField( SSMGetScreen( lpszPictureName ), szPictureName, TRUE ); return TRUE; } NEU: SSMGetAreaFromIndex(iIndex , NULL, 0, szPictureName, 260); if (szPictureName !=NULL && strlen(szPictureName)>0 ) { SSMChangeWorkField( SSMGetScreen( lpszPictureName ), szPictureName, TRUE ); return TRUE; } else { SetPropWord(lpszPictureName, lpszObjectName, "Transparency",0); //nächster Bereich SetPropBOOL(lpszPictureName, lpszObjectName, "FontItalic", FALSE); //gleich wieder zum Modus Bildwechsel da Rücksprung zum alten Bild return TRUE; } DateianhangPS_Screenshot3.zip (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 02/14/2023 13:27:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2023 13:02 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (18) |
Nochmal der Script, weil der Zeilenumbruch im Fließtext falsch ist.
Dateianhangneuer_Script.txt (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf