16.06.2018 18:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33609 Bewertung:
|
Da ich mir eine S7 CPU 1212C zugelegt habe, wollte ich diese auch mal mit der LOGO! 0BA8 kommunizieren lassen. Da ich vorher mit TIA-Portal noch nicht allzu viel zu tun hatte, bin ich natürlich dementsprechend mit dem Anwendungsbeispiel auf der Siemens Seite auf die Schnauze gefallen. LOGO! Anwendungsbeispiele, Beispiel S7-1200 Kommunikation. Nach Forschen im Web und durch "Versuch macht klug" weiß ich auch warum. Das Anwendungsbeispiel ist unvollständig. Man setzt wohl als Allgemeinwissen voraus, dass die Kommunikation auf der S7-Seite mittels PUT/GET Bausteinen stattfindet. Und dass man unter den Schutzeinstellung den "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner" zulassen muss. Damit andere, relativ unbedarfte TIA-Nutzer wie ich sich nicht so schwer tun, möchte ich euch mein Testprojekt zur Verfügung stellen. Eingesetzte Software: LSC V8.0 und STEP 7 V14 Sp1. Wenn jemand Probleme mit dem Projekt hat oder Fehler in der Dokumentation feststellt, bitte melden. Edit: Manchmal ist man nur abgelenkt und vergisst das Wichtigste... den Anhang. Edit: Das Beispiel bezieht auf LOGO! als Server, S7 als Client. DateianhangKommunikation_LOGO!_S7-1200.zip (1480 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.06.2018 21:16:18Anhang vergessen Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.06.2018 17:27:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
7 Benutzer |
18.06.2018 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33609 Bewertung:
|
Hier jetzt noch ein Beispiel, wo die LOGO! der Client ist und die S7 der Server. Auch hier muss man unter den Schutzeinstellung den "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner" zulassen. Selbst man die FBs PUT/GET nicht benötigt. Dafür muss aber bei den "Besonderen Verbindungseigenschaften" den aktiven Verbindungsaufbau abwählen. Wenn man die LOGO! zum Client macht, ist der Datenaustausch wesentlich einfacher als über PUT/GET-Kommunikation mit den zusätzlichen FBs und DBs. DateianhangTest2_mit_LOGO!8.0_und_1212C.zip (1126 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf