15.06.2023 15:48 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo, Zwenny Möglicherwiese habe ich eine Lösung für dein Problem gefunden. Durch eine Umwandlung der Temperaturwerte in 0-1000 habe ich die Sollwerte und die Ausgabewerte der Regler auf eine Basis gesetzt. (Mittels Fenstervertärker U001, U002, U003) Bei Unter- oder Übertemperatur der Zuluft wird die jewilige Richtung (steigend / fallend) des Ansteuerwertes zum Dreipunktschrittadapter (U004) gesperrt . (Wert bleibt stehen) Bei Erreichung von Normalwerten der Zulufttemperatur werden die Schritte dann nachgeführt. In der Prozessanzeige (Meldetext) werden einige Werte gezeigt. Der gezeigte Istwert % des Schrittadapters wird während einer Sperrung eines Ausgangs an den Mischer eingefrohren. Teste es bitte mal durch. Auf dein Echo bin ich gespannt. Gruß, Quirin
DateianhangKaskade mit Begrenzung_V3.zip (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/15/2023 17:58:47Anhang und Text modifiziert Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/16/2023 16:06:54Achtung der Anhang ist geändert Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/21/2023 16:59:24Text geändert, Anhang ersetzt. |
|
Folgen Sie uns auf