18.03.2024 10:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung: (4143)
|
Und was soll das 4-20mA darstellen? 0 bis 300 U/min? |
18.03.2024 10:30 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
4-20 mA = 0-2875 u/min ( Maximal Drehzahl des Motors) 0-20 mA wären auch möglich. |
18.03.2024 12:01 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (1) |
Moin, ich verstehe es so, dass der User ein Fahrrad hat, bei dem man 35 Sekunden in die Pedale tretet. Während man tretet läuft eine Pumpe und fördert Wasser. Eine Versuchsgruppe hat maximal 300 Umdrehungen geschafft in diesen 35 Sekunden. Im Anhang habe ich einen Ansatz programmiert. Mein Ansatz. 300 Umdrehungen in 35 Sekunden sind pro Sekunde 8,5 Umdrehungen. da das das maximale ist rechnet eine Anweisung die 8,5 in 1000 um. Das geht dann auf den Analogausgang als 20mA. Der Zähler der die Impulse zählt wird jede Sekunde zurück gesetzt. das heißt der Analogausgang wird alle 1 Sekunde neu berechnet. Dateianhangimpulszuanalog.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf