10.12.2017 21:02 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Zur Doku: Ein Modbus Gerät soll Daten von der Logo Lesen / Schreiben: DateianhangLogo 8 Modbus.pdf (4235 Downloads) |
10.12.2017 21:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 34131 Bewertung: (4250)
|
Was soll uns das sagen bei deinem knappen Text in deinem Beitrag: So funktioniert es? |
25.02.2018 15:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Wahrscheinlich wollte der Themenstarter damit andeuten, dass man bei Modbus wie folgt vorgehen soll: 1. In Logosoft bei Ethernet eine neue Verbindung "Modbus Server" wählen 2. Auf der anderen Seite (z.B. PC) einen Modbus-Client wählen 3. Den in Online-Eigenschaften angezeigten Modbus-Adressraum benutzen Die Beschreibung des Adressraumes ist von Siemens allerdings mehr als dürftig ausgeführt, besser ist wohl eine Zuordnung, wie sie in der PDF-Datei im Anhang angegeben ist. M.f.G. Scorp DateianhangModbus Implementierungstabelle.pdf (3529 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich9 Benutzer |
25.02.2018 18:53 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Im Anhang ist noch was zum Testen, eine Statusanzeige für Logo 8 über Modbus TCP. Kurzbeschreibung Das Programm ist ansonsten selbsterklärend, einfach mal ausprobieren mit einer Testlogo, bitte nicht sofort in einer Maschine o.ä. testen. In dieser Version ist nur die Ansicht der abgebildeten Signale vorgesehen, also reine Statusanzeige ohne Schreibfunktion. M.f.G. Scorp P.S. Habe heute in der Firma gemerkt, dass es bei Windows 7 32bit elendig lange dauert, bis die Exe-Datei nach dem Starten etwas anzeigt. Zuhause mit Windows 10 64bit ging es eigentlich relativ flott. Ob es am Betriebssystem oder anderweitigen Einstellungen liegt, ist mir bisher noch nicht klar. DateianhangModbus Status.zip (2101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 26.02.2018 14:36:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich8 Benutzer |
26.02.2018 17:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Habe mich dazu entschlossen, die Modbus Implementierungstabelle als Excel-Datei freizugeben. Bitte nicht falsche Schlüsse ziehen, die Tabelle stammt nicht von Siemens, obwohl eine bessere Dokumentation dazu eigentlich deren Aufgabe gewesen wäre. Habe die Tabelle nochmal etwas umgestellt und erweitert. Falls jemand Fehler findet, bitte melden. M.f.G. Scorp DateianhangModbus Implementierungstabelle.zip (1925 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 26.02.2018 17:15:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich7 Benutzer |
28.02.2018 08:47 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Danke für die Beschreibung. Habe ich genau so gemacht. Geht nicht. Anbei die Screenshots dazu. Was kann der Fehler sein. Ist langsam ärgerlich, weil MODBUS doch eigentlich ganz leicht ist. Aber bei der Logo ist alles wahnsinnig schwer. Warum ist MODBUS bei Auslieferung nicht out-of-the-box nutzbar? DateianhangModbus-geht-nicht1.pdf (1716 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.03.2018 06:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 34131 Bewertung: (4250)
|
Auch mit der Ananas Software funktioniert es. Übertrage das Testprogramm von Scorp in die LOGO! und starte die Ananas.exe. Unter Options > Modbus > den Register Scanner starten. Bei Abschnitt "Register type and UID" dann "Holding auswählen. Bei Abschnitt "Range" den Bereich auswählen, in diesen Fall "From:" = 513 und "To:" = 536. Damit hast du AM2 und AM8 sowie AQ1 mit eingeschlossen. Den Haken bei "Use address Offset" setzen. Dann Button " Connect" drücken. Im Popup Menü dann die IP-Adresse der LOGO! eintragen als Port den vorgegebenen Port 502 belassen. Start anklicken. DateianhangAnanas Test.wmv (990 Downloads) |
Folgen Sie uns auf