24.02.2023 14:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Welche LSC Version verwendest du? |
25.02.2023 14:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Ja, du hast eine LOGO!8.FS4, was die Geräteauswahl betrifft. Es ist eine LOGO! 0BA8 der 3. Generation, auch LOGO! 8.2 genannt.
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Siemens hat irgendwann gemerkt, dass sie mit der Angabe der Serie nur bis 0BA9 würden, wenn sie ihr System mit den Bestellnummern so lassen. Siehe angehangene Datei für die Serie 0BA8.
Kann ich verstehen.
Mit F2 wird dir nur angezeigt, was du an Konstanten und Blöcken im Programm verbrauchst usw.
Es kann sein, dass das TDE mit der Firmware über LSC nur ansprechbar ist, wenn die LSC Version 8.3.0 oder höher ist. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/25/2023 14:25:36 |
|
Folgen Sie uns auf