10.12.2024 16:15 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 316 Bewertung:
|
Meine letzten Posts beziehen sich auf die V1.1 |
Zuletzt bearbeitet von: Pikador am: 12/10/2024 16:15:22 |
|
11.12.2024 06:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo, bitte stellt sicher, dass nur die aktuelle Version des HMI Panel Image Updater (PIU) installiert wird. Die alte Version bleibt bei der Installation erhalten und kann zu Problemen führen. Zur Sicherheit sollte die alte Version vor der Installation der neuen Version deinstalliert werden. Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 12/11/2024 11:11:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.12.2024 09:15 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo,
Glücklicherweise kann dem Kunden geholfen werden, indem er das Bild manuell von der Download-Seite herunterlädt. Das Problem mit dem Login muss noch untersucht werden. Da in Deinem Fall auch etwas mit dem Konto oder der zugehörigen E-Mail-Adresse nicht zu stimmen scheint, wende Dich am besten per E-Mail an application-uhd.industry@siemens.com. Viele Grüße |
11.12.2024 09:48 | |
Beigetreten: 24.08.2017 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Das Problem ist, dass auf dem HMI das aktuellste image drauf ist, aber in meiner V19 Installation nicht. Das downgrade ist über den Remotezugang nicht möglich. Ich habe die aktuellen images heruntergeladen und in den Ordner "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V19\Data\Hmi\Transfer\19.0\" und auch in den Ordner "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V19\Data\Hmi\Transfer\17.0\" kopiert. Leider kommt immer noch die abweichende FW-Version. |
Folgen Sie uns auf