14.03.2009 21:15 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo pepp Danke für die Datei, kann sie leider nicht öffnen, kommt eine Fehlermeldung. |
14.03.2009 21:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Liegt daran daß das Programm auf eine Logo 0BA6 zugeschnitten ist. Was hast du für eine Logo ....0BA? Teste mal mit dem Poti aus der Sammlung, hab's angehangen DateianhangPoti.zip (172 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.03.2009 21:29 |
|
14.03.2009 21:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, das Programm ist aber für die Logo 0BA6, und mit der Logo-Soft V5 kannst du nichts was für die Logo 0BA6 geschrieben worden ist, öffnen. Updaten auf V6 Link zu V6 |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.03.2009 21:38 |
|
14.03.2009 21:40 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ok, bin am aktualisieren. Geht auch nicht mit V6, kommt "Fehler beim Laden" |
Zuletzt bearbeitet von: phsandmeier am: 14.03.2009 22:03 |
|
14.03.2009 22:00 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
ups hab dirs für die OAB0 5 umgestrickt gruss pepp Dateianhanganalogwert über c tasten regeln.zip (135 Downloads) |
14.03.2009 22:38 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
so habs jetzt besser beschriftet ich hoffe das es dir weiterhilft gruss pepp Dateianhanganalogwert über c tasten regeln.zip (155 Downloads) |
14.03.2009 23:14 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Danke Werde morgen weiter machen, und schauen ob ich das ganze so hinbekomme wie ich möchte. |
15.03.2009 00:25 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi phsandmeier hab beim umstricken die verstärkung für den analogausgang (0-10 V) vergessen jetzt müsste es aber stimmen hab aber leider keine logo zum testen zu hause Gruss pepp Dateianhanganalogwert über c tasten regeln.zip (168 Downloads) |
Folgen Sie uns auf