15.10.2024 05:23 | |
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Guten Morgen, ich bins Jorrit (eigentlich aus dem MotionControl Simotion Sektor und ehemals ohne AutoGen Pseudonym). Nun bei einem neuen AG habe ich folgendes Phänomen: Früher habe ich im Scout meine S120 mit dem OBT eingestellt. Nun muss ich CU320-2 via TIA V18 projektieren. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Parameter fürs OBT (trotz Service Einstellung) nicht auftauchen. (S.Screenshot) Was muss ich tun? Die CU hat die FW4.8 Der Antrieb ist ein 1FK7042 mit Absolutwertgeber, projektierte Technologie als Einfachpositionierer. |
17.10.2024 07:14 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Frage geschlossen. Das aktive Thema ist hier zu finden: One Button Tuning OBT nicht gefunden (jorrit) Viele Grüße, Moderator_Lan |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf