Industry Online Support
Technical Forum
17.09.2007 15:56 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich benutze auch das USB Kabel der Fa. LINDY und es funktioniert recht gut. Ich verstehe nur eins nicht.Du schreibst ..."Das Panel wird nur nicht erkannt, so dass sich der Treiber von der CD2 WINCC nicht installieren läßt"..... Was für ein Panel soll den erkannt werden? Hast DU die Readme gelesen? Wie gesagt, Du must (!) den Treiber von der flexible CD verwenden. Sonst kannst Du wahrscheinlich "100" verschiedene Kabel kaufen und keines geht. Gruß DateianhangReadme.zip (127 Downloads) |
19.09.2007 13:30 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe. Kabel der Firma Lindy ist tatsächlich die Lösung. Alle anderen Hersteller funktionierten nicht. |
Folgen Sie uns auf