16.05.2011 20:11 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo jmmj, Danke für deinen Beitrag. Das probiere ich mal. Ich komme allerdings erst am WE dazu. Ich werde berichten, was das Ergebnis ist. Gruß Theophil |
20.05.2011 13:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo jmmj, wie hast du diese Erkenntnis gewonnen (Schaltung dazu?)Ist dieses Verhalten noch von anderen Parametern oder bedingungen abhängig und hast du dies auch mal für eine LOGO! der Serie 0BA6 geprüft bzw. beobachtet? Meine Erfahrung ist die, dass die PC-Simulation (mal abgesehen vom absoluten Timing) das Verhalten einer Schaltung in der LOGO! sehr gut (zutreffend) wiedergibt. Unsere hier im Forum vorhandene Fehlersammlung 0BA5: "Hinweise zu bekanntem (Fehl-)Verhalten von LOGO!Soft Comfort und der LOGO!" 0BA6: "0BA6 - Sammlung von erkanntem (Fehl-)Verhalten LOGO! + LOGO!Soft Comfort V6" enthält diesbezüglich kaum Einträge! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.05.2011 21:30 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo Betel die Schaltung habe ich nur in einer OBA5 getestet, auf die Reaktion abhängig von Eingang I1. Das Einfügen der Merker M6, M7, M9 und M10 brachte das gleiche Verhalten in der LOGO! wie in der Simulation. Gruß jmmj DateianhangJalousiesteuerung_an_Forum_offene_klemme_jmmj.zip (126 Downloads) |
21.05.2011 09:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
.... und sicherlich mit einem Online-Test die Blöcke beobachtet. |
21.05.2011 11:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, eben DASS ist so ohne weiteres nicht drinn. Um das Verhalten der Ausgänge zu beobachten schon - aber um das Zyklusgenauer Schalten einzelner Blöcke zu beobachten oder entsprechendes Fehlverhalten einer realen LOGO!zu analysieren bedarf es da epezifischer schaltungsrtechnischer "Vorkehrungen"... ohne dies derzeit an einer LOGO! testen zu können, vermute ich mal, dass das beobachtete Verhalten ohne Merker durch die Funktion des Blocks B018 ausgelöst wird. Beachtet, das in der PC-Simulation Zeitparameter von 0,01s stets als EIN LOGO!-Zyklus abgearbeitet werden. Dies ist in einer realen LOGO! jedoch im Allgemeinen nicht so!!!! ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.05.2011 16:32 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Betel, Hallo Nachbar, hallo jmmj, danke für die Lösung und die Anregungen. Die Diskussion hat nun eine würdige Form angenommen. ![]() Sorry, ich habe auch meinen Beitrag zu den Missverständnissen geleistet. Mea kulpa! ![]() An die Moderation: Ich schlage vor, den thread auf das technisch relevante zu verkürzen. Zur Sache: ich habe mal die Merker M6,M7 und M7,M9 je gegen einen Flankengetriggertes Wischrelais mit 2 ! Impulsen getauscht. Auch die Lösung funktioniert in der Logo und In der Simulation. Der Block B018 war ursprünglich der erste Versuch, dem Fehler auf die Spur zu kommen. Er kann entfernt werden. Er ist aber nicht die Ursache für das ursprüngliche Fehlverhalten. Also wir haben jetzt zwei Lösungen. Darf mann zusammenfassend sagen, dass die Simulation besser funktioniert als die Logo selbst, wenn man mehrere Flanken verwendet? Ich denke, dass man durch den zweiten Impuls bei Verwendung des Flankengetriggerten Wischrelais und bei der Verwendung der hintereinander geschalteten Merker die Abarbeitung der verwendeten Flanken auf mehrere Zyklen verteilt. Ist das richtig? DateianhangJalousieLoesungen.zip (126 Downloads) |
21.05.2011 21:35 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo Theophil teste doch auch meinen ersten Vorschlag wo nur der Block B018 durch eine Leitung ersetzt wird. Gruß jmmj DateianhangJalousiesteuerung_mit_loesung_1 Ohne Block 018jmmj.zip (146 Downloads) |
21.05.2011 21:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Theophil, bislang hatte ich mit der Simulation KEINE Schaltung, die dann in einer realen LOGO! nicht lief! Versuche doch mal die Testschaltung im Dateianhang - sie läuft in der Simu und sollte auch in einer LOGO! korrekt laufen. D. h. bei Betätigung vin I1 sollte für 10 s die Textmeldung hinter dem Wishrelais angezeigt werden. Nur danach die, dass ein Impuls erfolgt ist. Sollte NUR diese Meldung, dass ein Impuls erfolgt ist, angezeitz werden, wäre die ein Gegenbeispiel für meine eingangs angegebene Erfahrung. Dann solltest du mal einen Merker direkt vor das Wischrelais plazieren und erneut testen... Danke für deine Beharlichkeit. MfG Betel DateianhangSchaltplan_Test_Impuls.zip (153 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.05.2011 22:30 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo Betel deine Testschaltung ist in der Simulation und in einer LOGO! OBA5 (habe keine andere zum testen) gleich. Die geänderte Schaltung ist in der Simulation identisch aber nicht in der LOGO!, hier kommt immer nur die Textmeldung "Eingabe war Aktiv!" Gruß jmmj DateianhangSchaltplan_Test_Impuls_jmmj.zip (131 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf