08.05.2023 12:04 | |
Beigetreten: 05.05.2023 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hoffe ich kann mich hier mit meiner Frage auch einfach mal reinhängen, da ich ein "ähnliches" Thema habe. Ich möchte mit der Logo + AM2 AQ Modul auch ein Proportional-Hydraulikventil ansteuern, das allerdings an einem Prop.-Verstärker hängt. Folgendes Ausgangs-Szenario: Ich gebe in die Logo am AI ein Sollwert 0-10V per Poti rein. Der Prop.-Verstärker kann aber blöderweise nur +/-10V, +/-20mA oder eben 4...12...20mA verarbeiten. Neben dem Poti gebe ich auf I5 und I6 ein Signal in welche Richtung das Ventil aufsteuern soll. Leider hat der Verstärker keine Eingänge dafür und steuert die Richtung über o.g. Strom-/Spannunssignale. Am liebsten wäre mir nun ein +/--Signal in jedweder Form aus der Logo/AM2AQ Modul raus zu geben. Ich fürchte allerdings, dass es technisch nicht machar wird?! Ansonsten muss ich halt mit dem 4-20 mA Signal arbeiten. Nun stehe ich wie folgt auf dem Schlauch: Wie kann ich die Taster an I5 und I6 mit der Analogfunktion verknüpfen sodass ich z.B. bei Signal auf I5 4-12 mA und bei Signal auf I6 12-20 mA raus bekomme? Kriege ich das softwaremäßig irgendwie hin? Oder vielleicht auch doch die +/- -Bereiche? Ich hoffe, ich habe verständlich genug geschrieben. Sonst gerne nachfragen und (konstruktiv ;) ) kritisieren. Besten Dank im Voraus. Witwit ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Witwit am: 05/08/2023 12:16:53Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/09/2023 03:56:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.05.2023 12:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Ja, das ist machbar. Siehe angehangenen Screenshot. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.05.2023 13:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Hier das Ganze noch als Programm-Datei.
DateianhangSchaltplan1_0BA8.Standard.zip (125 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.05.2023 13:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Hätte bestimmt viel Kopfarbeit erspart ... |
31.10.2023 07:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Lade doch mal dein Programm als ZIP-Datei hoch ... |
31.10.2023 07:15 | |
Beigetreten: 05.05.2023 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Translator
Dateianhang223100448.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf