Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2011 22:45 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo oli83, also, den Unterschied, den ich sehe ist der Stand vom Betriebssystem. Auf dem Rechner ist Win XP mit SP3 drauf. Schau mal hier: Welche Versionen von SIMATIC ProTool/Lite, SIMATIC ProTool und SIMATIC ProTool/Pro sind mit welchen Windows-Betriebssystemen kompatibel? Ursache könnte sein, dass Deine Kombination nicht in der Kompatibilitätsliste enthalten ist. Abhilfe wäre denn auf SP2 von XP zurück zu gehen. Aber das wolltest Du bestimmt nicht hören. Vielleicht kann Dir ja morgen einer der hier aktiven Spezialisten eine bessere Antwort geben. Viel Erfolg Sabine |
12.04.2011 07:44 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit ProTool. Dahatte esgeholfen, die Treiber der Grafikkarte zu aktualisieren. |
12.04.2011 19:39 | |
Beiträge: 64 Bewertung: (2) |
Hallo IBN-Service, ich habe ein neue Videokard Driver installier. Leider ist das Fehler immer noch da. MfG |
Folgen Sie uns auf